This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201-ARC-EV:有关测试合规性的信息

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728603/sm73201-arc-ev-information-regarding-regulatory-compliance-for-testing

器件型号:SM73201-ARC-EV

大家好、我使用 TI-ARC 故障解决方案作为参考设计、在其基础上构建最终解决方案。 目前、我们正在对解决方案进行初始测试、以确保符合内部安全标准。

根据固件文件,它包括 UL1998例程,我们能否知道它的实现是否在原始代码中完成? 是否有任何支持文档可用于参考目的? 是否完全符合 UL1998标准/列出? 任何投入都将受到高度赞赏。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有材料、包括硬件设计和固件示例、仅供参考。  您参考的固件文件旨在帮助您开发必要的代码以满足不同的要求、但没有任何代码按原样"兼容";您需要开发、 测试和获取这些批准。

    以下是关于 RD-195参考设计的正式声明:

    此软件和相关材料[RD195-ARCDETECT-SW-PACKE-PACK"(RD-195 SW)、"C2000-IEC60730-SW-PACK"(C2000 SW)和 RD-195 DC ARC 检测参考设计解决方案(SM73201-ARC-EV)]仅供内部示例使用。  它仅用作示例或起点、供您在开发或创建自己完全开发和测试的 ARC 检测系统时在内部审阅和使用。 不打算在将公开发布的任何产品、系统或应用中进一步分发或使用。 请仔细查看随附的有限许可协议;本材料的提供受这些条款的约束,并严格按“原样”提供;不提供技术支持。

    以下有关 UL1998的应用手册可能会引起关注。

    http://www.ti.com/lit/wp/spny005/spny005.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/spruhi3a/spruhi3a.pdf

    此致、

    Keith N.
    精密 ADC 应用