This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:如何获得最低噪声

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728756/ads1261-how-to-get-the-lowest-noise

器件型号:ADS1261

你(们)好,先生

数据表显示:30nVRMS (20SPS,增益= 128)

如果我想获得最低噪声、 能否将 SPS 降低至2.5?

如果 SPS 2.5可以获得最低噪声、那么为什么数据表特性显示30nVRMS (20SPS、增益= 128)

请提供建议、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、


    通常、对于这些 Δ-Σ(过采样)型 ADC、通常在最低数据速率下发现最低噪声。 然而、人们以非常低的数据速率使用 ADC 并不是很常见。 在20SPS 时使用器件比在2.5SPS 时使用器件更常见、因此在首页上列出了这种方法。 如果您需要最低噪声、则使用2.5SPS 数据速率。

    请注意、噪声是数字滤波类型、基准噪声、布局和电源抑制等诸多因素的函数。 使用 ADS1261的分辨率类型通常很难获得噪声性能。 在开始电路设计和布局之前、我肯定会查看 ADS1261EVM。 该板的性能应与数据表中的性能相似。 查看电路板的布局和原理图、了解其如何组合在一起。 如果可以、请获取其中一个板来测试应用。

    完成设计后、再布置一篇文章。 我们很乐意对其进行审查、并帮助您获得所需的性能。


    吴约瑟