This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096EVM:"Scripting"按钮不能#39;t 执行除关闭 DAC GUI 之外的任何操作

Guru**** 2826155 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, AMC7832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728277/dac60096evm-scripting-button-doesn-t-do-anything-except-close-dac-gui

器件型号:DAC60096EVM
主题中讨论的其他器件: DAC60096AMC7832EVM

你好

我尝试使用 DAC60096EVM GUI 上的脚本工具来设置 EVM 的输出、但每当我按下"Scripting"按钮时、它都会关闭程序。 此外、这可能与此相关、"帮助"按钮不起作用。 我安装了 python 2.7、DAC GUI 似乎能够识别它、因为我不再收到一个显示"未安装 python 2.7 "的错误

P.S.  

我还没有收到评估板。 我想在收到评估板之前创建一个脚本、以便评估板能够完成其设计工作。 即插即用

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    是否使用 python 安装程序空闲安装? 这也是必需的。 此外、请检查您的 PC 上是否有任何其他程序可以使用端口6640。 如果您需要帮助确定是否有程序,请在命令提示符下运行“netstat–a -b”。 这有时会生成一个长列表、因此您可能需要通过右键单击命令提示符的标题栏来增加 CMD 屏幕缓冲区大小、并增加布局选项卡上的"屏幕缓冲区大小"高度字段。 如果有使用端口6640的进程或程序、则可能需要关闭该进程或程序。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答
    看起来空闲文件没有安装、我将文件放置在路径 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DAC60096 EVM\Scripts 中。 还有2个文件旁边有类似的编译文件。 Launch_Idle 文件旁边没有编译文件、当我执行它时、它会弹出并关闭以快速查看任何内容。
    命令 netstat -a -b request operation 要求提升。 但我已经将命令行缓冲区的数量增加到999行和999个缓冲区。 是否有其他方法可以通过设备管理器查看端口6640?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    必须安装空闲模式才能使其正常工作-您应该能够在 PC 上已安装的编程设置中进行设置。 您可能必须再次运行 Python 安装程序、并确保将其设置为已安装。 一旦您确定已安装、请尝试从 DAC60096EVM 软件启动脚本窗口。 您还可以尝试使用管理员权限启动 GUI。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每次启动 GUI 时、它都会请求管理权限。 我正在重新安装 GUI 程序、但我注意到它没有要求安装 IDLE、它只要求安装 LabVIEW 和 DAC60096EVM GU。 我首先检查的是脚本工具、它仍然不工作、并且再次检查了空闲文件未编译
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    空闲安装应通过 Python 安装程序而不是 DAC60096EVM GUI 安装程序进行。 您是否在已安装的程序中看到空闲列表? 无论是否安装了 EVM GUI、都应能够在 PC 上启动空闲模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    是的、已安装空闲。 卸载并重新安装所有 DAC GUI、Lab View 和 Python 后。 现在显示了此错误、但我发现 GUI 在没有 LabView 的情况下无法运行、因此 GUI 停止时在其运行过程中找不到 LabView。 我不知道、请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    当您卸载 LabView 时、LV 运行时引擎似乎已卸载。  DAC60096EVM GUI 中不包含运行时引擎、但您可能会从 NI 中减载它、但可能更容易从我们的其他 EVM 软件 GUI 中安装它。  AMC7832EVM 就是这方面的一个示例。

    我建议您安装 AMC 软件、安装 Python 和 IDLE、然后以管理员身份启动 DAC60096EVM。  然后尝试启动脚本窗口。

    如果它仍然关闭、我们将需要检查端口。  您应该使用管理员权限启动命令提示符-通过右键单击命令提示符图标并选择"以管理员身份运行"来执行此操作。  netstat 命令应该起作用。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢您坚持我的工作、直至解决问题。  

    来解决它。 我从 NI 下载了 Lab View 2010、现在可以访问脚本页面。  

    在我直接访问 NI 网站下载2010实验室视图之前、我也尝试下载 ACM 软件。 但是、下载 ACM 软件不起作用、可能是因为下载了错误版本的实验视图。 我已检查 NI 文件夹、并拥有 Lab View 2010、2012、2015、2016和2017

    再次感谢 Paul。 我希望这也能帮助下一个人

    米格尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 听得不错!