This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ADS1292

Guru**** 2546290 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292ECG-FE, ADS1292RECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728390/ads1292-ads1292

器件型号:ADS1292

您好!

       我有一个 ADS1292RECG-FE 演示套件、但之前不要运行它。 我还制作了一个具有 ADS1292R 的定制板和一个从演示套件修改的 MCU、操作系统为 Linux。 在定制板上、我可以正确地读取和写入寄存器、但即使是从仿真器或人体也能始终获得奇怪的 ECG (通道2)数据。 我会尝试使用演示套件并查看要使用的数据。 您可以向我发送软件和"ADS1292ECG-FE:PC 软件源代码和 USB 驱动程序"吗?

 

非常感谢

此致、

Sam Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    请接受我的朋友的请求、我将向您发送软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    感谢您的回复、我接受了朋友的请求。 听到您的回复是一个好消息。
    此致、
    Sam Hong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    很高兴能提供帮助! 我发送了软件、如果您有问题、请告诉我、祝您愉快!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    感谢您向我发送软件。 但是、我无法找到 setup.exe、就像演示套件用户指南 SLAU384A 的第7到8页一样。 我的计算机操作系统是 Win7、我需要 PC 应用软件来连接演示套件。 如果我不清楚地提到它,我很抱歉。
    谢谢

    此致、
    Sam Hong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    抱歉! 您可以在 ADS1292RECG-FE 产品页面 上找到设置软件:www.ti.com/.../ADS1292RECG-FE

    "下载 ADS1292ECG-FE 版本1.11安装"