This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:连接导联时、使用 ADS1292监视器 MVDD (AVDD+AVSS)失败

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728640/ads1292-using-ads1292-monitor-mvdd-avdd-avss-failed-when-lead-is-connected

器件型号:ADS1292

您好!

我有一个使用 ADS1292R 进行 ECG 信号采样的系统。 ECG 采样通道为通道2、我使用通道1来监控 AVDD。 我发现了一个奇怪的问题,当连接到通道2的导联脱落时,根据通道1数据计算的 AVDD 是正确的。 但是、当将导联连接到人体皮肤或 ECG 模拟器时、AVDD 的测量会变得不稳定和不正确。 例如、电池电压为2.7。 在导联脱落情况下,测得的 AVDD 约为2.7,但当导联连接到皮肤或模拟器时,测得的 AVDD 有时低至0.3,有时高达3.1。

我想知道这是 ADS1292的内置行为、还是与电路设计或寄存器配置相关?

以下是我的寄存器配置:

const uint8_t ADS1x9xR_Default_Register_Settings[15]={
//设备 ID 读取 ONY
0x00、
//config1
0x02、// 500sps
//CONFIG2
0xE0、
//LOFF
0xF0、
//CH1SET (PGA 增益= 6)
0x13、
//CH2SET (PGA 增益= 6)
0x00、
//RLD_SENS (默认值)
0x00、
//LOFF_SENS (默认值)
0x0C、
//LOFF_STAT
0x00、
//RESP1
0x02、
//RESP2
0x03、
//GPIO
0x0C
};

谢谢!

景胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京生!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 此 ADS1292问题听起来更像是硬件问题、而不是软件问题。 您能否提供您的原理图供我们审阅?