This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:ads1292导联脱落检测问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727643/ads1292-ads1292-lead-off-detection-problem

器件型号:ADS1292

大家好、我们使用 ads1292芯片来检测 LEAD II ECG 信号。 ECG 部分的原理图如下所示。 端口 LA、RA、RL 分别连接到外部 ECG 导联线、而外部 ECG 导联线通过一次性 ECG 电极片连接到人体。 所有外部 ECG 导联的屏蔽信号都通过端口屏蔽连接到模拟接地、而端口 BAT+、BAT-分别连接到外部锂电池的正负端子。
当器件正确佩戴在人体上时、BAT+或 BAT-PORT 与人体之间的阻抗接近无穷大。 在这种情况下、检测到的导联脱落报警始终为假、固件可以正确检测 ECG 信号波形。 在我们的固件中、当 LA、RA、RL 的任何一个脱落时、导联脱落警报为真、否则导联脱落警报为假。 LA、RA、RL 下降由 ads1292的寄存器标志位确定。
当 BAT+或 BAT-PORT 与人体之间的阻抗由于某种原因(例如出汗)小于1M 欧姆时,在这种情况下,检测到的导联脱落报警始终为真,但实际上我们的导联通常是连接的。 我们的问题是:BAT+或 BAT-PORT 与人体之间的低阻抗是否会影响 ECG 信号的可靠采集? 如果有影响、BAT+或 BAT-PORT 与人体之间的最小阻抗是多少?如果没有影响、如何解决这种导联脱落警报异常?

下面是 ads1292初始化代码和相关原理图。谢谢。

ADS_WREG (CONFIG1、0x83);
ADS_WREG (CONFIG2、0xC0);
ADS_WREG (LOFF、0xF4);
ADS_WREG (CH1SET、0x12);
ADS_WREG (CH2SET、0x00);
ADS_WREG (RLD_SENS、0x3C);
ADS_WREG (LOFF_SENS、0x0C);
ADS_WREG (RESP1、0x02);
ADS_WREG (RESP2、0x03);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,赵惠旺!

    请查看此帖子以了解启动器: e2e.ti.com/.../384147

    Ryan 向 Govind 提供了一些很好的建议、可能也会帮助您解决问题。 如果您认为信息有用、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复、我仔细阅读了您的建议帖子、但此帖子中的信息无法解决我的问题、请仔细研究我的问题并提供更多建议。 谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huiwang、

    为什么将 HGND (而不是 AGND)连接到 C151和 D10? 您是否尝试过不同的电流源电平或考虑过交流导联脱落检测? 以下是有关该主题的另一个应用手册、您可以访问 :www.ti.com/.../sbaa196a.pdf