This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1198:LibUSB0.dll 未找到问题、也无法访问 TI FTP 以下载驱动程序

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1198, ADCPRO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727904/ads1198-libusb0-dll-not-found-issue-also-unable-to-access-ti-ftp-for-driver-downloads

器件型号:ADS1198
主题中讨论的其他器件: ADCPro

您好!

我们拥有 ADS1198的评估套件、无法在多台 PC 上成功安装。

我们已经尝试了两台 Win10计算机和一台 Win7计算机(64位操作系统)、所有这些计算机的故障程度各不相同。 第一个障碍是在 Win10上禁用驱动程序签名检查、然后通知计算机安装未签名的驱动程序。 但是、即使驾驶员将电路板检测为 MMB0 (NI-VISA)器件、应用程序也无法加载。 这在 Win10和 Win7计算机上都发生。 其中一位员工特别抱怨 LibUSB0.dll 不可用、即使它同时位于 ADS1198评估套件文件夹和安装后的 Windows/system32中。

我看到其他人建议从 FTP (ftp.ti.com/.../)下载 MMB0 x64驱动程序、但每次我们尝试访问 FTP 站点时、都会询问我们显然没有的用户名和密码。

这一切都变得非常令人沮丧、我们几年前在一个项目的 Win7机器上使用它时、它确实可以正常工作。 我是否至少可以访问 FTP、以便完成故障排除步骤? 我们还希望了解任何其他故障排除方面的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、很遗憾听到您在安装方面遇到问题!

    很遗憾、由于安全问题、我们的 FTP 站点已被关闭。 有计划替换此功能、但需要一段时间才能完成。

    关于故障排除步骤、我建议以管理员身份运行可执行文件、卸载所有内容并重新安装。

    如果您遇到任何问题、请给我一个机会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在接下来的几天内是否可以使用 FTP 或更换? 如果没有、我可以通过哪种方式获得64位 MMB0驱动程序文件:

    ftp.ti.com/.../mmb0_driver_install_x64-v1.0.0.0.msi

    同时、我将尝试完全卸载和重新安装。 仅供参考、当我在 Win7和 Win10计算机上进行初始安装时、我右键单击并从管理员级别帐户中选择了"以管理员身份运行"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是,我不能推测它会有多长时间。 如果您已尝试以管理员身份运行,则这可能不是解决方法。

    尝试下载最新版本的 ADCPro 软件: http://www.ti.com/tool/ADCPRO