This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:玻璃上的触摸面板实现

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, TIDA-01102, LDC1614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728202/ldc1612-touch-panel-implementation-on-glass

器件型号:LDC1612
主题中讨论的其他器件: LDC1614TIDA-01102

你(们)好

我们正在与客户讨论一种供外部使用的新海运产品。

键盘/板将打印在玻璃板上、但触摸屏 或电容式触控不会出现问题、因为它很难操作或无法操作、当有水时、有时您也可以错误地按触摸按钮。  

现在他看一下 LDC1612。

这是最佳解决方案吗?

任何建议都非常受欢迎...

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    要在此应用中使用电感式传感、客户需要有一个金属目标。 他们可能会在玻璃键盘的背面添加金属、但我不确定玻璃的弹性是否足以创建功能键盘。

    如果可以使用金属目标、LDC161x 器件或 LDC211x 器件将最适合此应用。 我建议查看使用 LDC1614的触摸金属键盘参考设计(TIDA-01102)。 LDC211x 器件专为按钮应用而设计、因此这也可能是客户的选择。

    此致、