This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:环境变化

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728223/fdc1004-environmental-change

器件型号:FDC1004

大家好、

由于环境的变化、我的客户正在遭受测量波动的影响。
作为一个实验、我的客户断开了 FDC1004EVM 电路板的传感器部分并打开了 CH1 - CH4。
通过测量温度和湿度、检测到的值发生偏移。
检测能力是否有下限?

我知道湿度变化不受影响、但温度变化的 TCG 特性发生了变化。
作为客户的请求、以高速获取1通道是一个限制因素。
我想知道如何不影响温度和湿度的变化。

此致、
Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    输入电容的满量程范围为+/-15pF、最大偏移电容为100pF。

    补偿环境变化引起的电容漂移的最佳方法是使用基准传感器。 我建议在原始传感器和参考传感器之间使用差分测量。 您可以在数据表的第8.4.2节中阅读有关差分测量的更多信息。

    此致、