This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 拉电流监控器解决方案

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727966/sourcing-current-monitor-solution

主题中讨论的其他器件:INA226INA219

您好!

这位是来自银联的 David、现在我们正在寻找拉电流监控器解决方案。 要求是:

测量范围:5~40mA

精度:10uA

我们需要此解决方案来测量另一个低功耗 IC 的电流消耗。

我们可以测量  电流值、如5.26mA、20.67mA 等 、希望我们  能够及时清晰地测量电流

我们在 TI 网站上找到了解决方案 INA226、INA219、但我们不确定这两种解决方案是否能满足我们的要求、请帮助  我们检查并向我们推荐您的解决方案、tks!

此致、

胡大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。  要确定这些器件是否可以正常工作、我们需要熟悉这些器件的典型误差及其分辨率。  下面是一个电流分流监控器器件的典型误差曲线图(您实际上可以在产品页面右侧看到这些曲线、 这里是 INA226)。  您的误差曲线可能具有类似的形状、但根据您的工作条件、这些值会有所不同。  在此曲线中、您可能会注意到较低的电流具有最高的误差。  主导该区域的误差是偏移误差。  这将是决定您是否能够实现40uA 分辨率(尤其是对于低电流)的主要因素、因此我将在下面分析这一点。  但是、还有其他可能导致总误差的误差来源、如果您想了解这些原因、我建议您观看此 培训视频

    在下面的计算中、我采用数据表中列出的最大 Vsense (Vshunt)电压和您的最大预期电流(40mA)、以确定哪个分流电阻器将产生最高的分辨率或精度。  因此、我将此值与最小系统电流(5mA)一起使用、以确定在器件通电时您打算在分流器上具有的最小电压。  从那里、我检查该值是否高于器件 LSB (见数据表)、以确保器件能够实际测量该低电平。  验证了测量下限的能力后、我添加了最大预期电压偏移(来自数据表)、以获得输入端的最坏情况预期电压。  然后、我使用该值来确定误差。  因此、从误差中、我计算误差电流、或者与理想情况下的误差相比、可以观察到多少额外误差。  根据这些计算 、我相信这两个器件都能正常工作。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/1832.INA219INA226.xlsx