This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:ON 检测的阈值

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727883/ldc2114-threshold-value-for-on-detection

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件: LDC2112

大家好、我将 LDC2114用于检测一系列脉冲的应用。

我们希望使用片上 TTL 逻辑输出来确定何时通过每个峰值、从而简化固件开发。

但是、阈值的电感值接近我们的信号谷值、这对于精确的峰值检测是不理想的。

是否有办法更改芯片使用的阈值、以确定何时通过峰值(IE 按钮)(按下)?

谢谢、

Steve Roe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    可以使用迟滞寄存器更改阈值。 数据表的第8.1.8节"设置按钮触发阈值"介绍了如何使用迟滞寄存器设置导通阈值和关断阈值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好!

    感谢您的回答。 这种迟滞是一个很好的特性。
    我们需要移动标称按钮触发阈值128
    我们仍需要在新的更高设定点周围进行重新读取、以准确确定峰值水平。
    我们峰值的电感电平大约为1000次计数、我们应该尝试更低的电感线圈/目标组合、还是可以将触发设置为高于128?
    谢谢、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    标称按钮触发阈值固定为128。 您可以使用 GAINx 寄存器(将增益应用于净代码、即原始代码值减去基线跟踪)有效地降低此阈值、但我认为您无法有效地提高阈值。 这是因为我们的最小增益系数为1。 如果您想详细了解这一点、我建议 您参阅 LDC2112和 LDC2114内部算法功能应用手册的第6节。

    如果您真的想减小原始代码响应的值、可以更改为导电性较低的目标材料或增加目标与传感器之间的距离。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    感谢您提供的更多信息、我们将了解这些选项。

    谢谢、

    Steve