This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600EVM:ADC12J1600EVM 连接问题

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727921/adc12j1600evm-adc12j1600evm-connection-issue

器件型号:ADC12J1600EVM

您好!

我尝试将 ADC12J1600 EVM 设置为默认模式、以查看其性能。 ADC GUI 显示它无法检测到 FTDI 设备(img 1)。 尽管对 EVM 进行下电上电并拔下/插回 USB、但错误仍然相同。

根据故障排除、我使用 FT_PROG 工具检查可用的 FTDI 器件、我可以找到 ADC12J1600_A0产品说明。 (图 2)

请帮助我继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahesh

    ADC12J1600EVM 产品文件夹上的 GUI 安装程序是一个较旧版本、只能识别 EVM 硬件的早期版本。 应该提前对其进行更新,但显然还没有更新。

    请在此处下载 ADC12J1600EVM A 版电路板的 GUI 安装程序 :e2e.ti.com/.../7282.ADC12J1600EVM-GUI-A-Installer.zip

    这将连接到您拥有的板。

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的。 这起作用了。

    非常感谢