This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC084S085:DAC084S085满量程输出

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC084S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728063/dac084s085-dac084s085-full-scale-output

器件型号:DAC084S085

大家好、

我对 DAC084S085满量程输出有疑问。

数据表中介绍了200uA/1mA 的 FSO (满量程输出)。
当在800Ω Ω 负载、Iout=5mA、5V 满量程输出下进行测试时、输出电压为4.75V。

压降是否正常运行、以及当输出电流增加时、FSO 为何从5VA 下降?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    DAC 的输出阻抗为7.5Ω Ω、这将在器件具有足够的电源余量时解释一些压降。 例如、如果您的 Va=5V、DAC 输出处于中标度(理想情况下为~2.5V)、并且从器件汲取的电流为5mA、则输出端将下降约37.5mV。

    您看到较大压降的原因是您的输出缺少任何电源裕度。 如果输出为~5V 且电源为5V、则任何电流源都会强制输出减小、因为 DAC 输出缓冲器(运算放大器)无法驱动电流。 如果 VREF =5V 且 VA=6V、则不会看到太多的压降。

    您所7.5Ω 的规格旨在显示此行为、因为正常运行(输出缓冲器具有足够的电源裕度)会显示输出仅会降低7.5mV (1mA * 2 μ A)。

    谢谢!
    Paul