This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:ADS8332 LSB (0-3位)始终为0x03

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726984/ads8332-ads8332-lsb-0-3bit-is-always-0x03

器件型号:ADS8332

IN4转换结果的 LSB (0 - 3位)始终为0x03。(结果为0x8b83或0x8bc3)

输入= 1.65V (直流)  REF = 3V AVdd = 3.1V DVDD = 3V

手动触发模式  

使用通道选择

即使替换了 IN4和 IN3,   结果也是相同的。

ADS8332的 SPI Lne  由示波器进行监控。

0x8b83或0x8bc3当然输出。

 我认为也获得了欧姆结果。(等0x8b84、0x8b85...)

结果是否正确?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、遇到这样的错误时、我会要求使用示波器快照查看数字计时; 但是、就在最近的 一篇文章 中、有一个非常类似的问题、所使用的旁路电容器似乎不是建议的尺寸、并且会导致读数出错。 如果您要仔细检查硬件电路的完整性。  

    如果这无法解决问题、让我们通过查看数字通信时序来开始调试。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cynthia、

    由于您的支持、此问题得到了解决。

    它缺乏参考供应的能力。

    谢谢、

    此致、