请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8332 IN4转换结果的 LSB (0 - 3位)始终为0x03。(结果为0x8b83或0x8bc3)
输入= 1.65V (直流) REF = 3V AVdd = 3.1V DVDD = 3V
手动触发模式
使用通道选择
即使替换了 IN4和 IN3, 结果也是相同的。
ADS8332的 SPI Lne 由示波器进行监控。
0x8b83或0x8bc3当然输出。
我认为也获得了欧姆结果。(等0x8b84、0x8b85...)
结果是否正确?
此致