This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:可配置解调器 BPF 带宽范围

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727597/pga970-configurable-range-of-demodulator-bpf-bandwidth

器件型号:PGA970

您好!  

我认为 PGA970不用于测量超过500Hz 频率的 LVDT 内核运动。

对吗?

我之所以想到这种方法、是因为解调器 BPF 带宽的可配置范围高达1kHz。

请参阅[1]、理想情况下、使用 BPF 仅提取频率范围 ωc±ωs。   

因此、我认为  ωs 范围 实际上被限制在500Hz 以下。  

[1]“处理 LVDT 中的非线性
位置传感器》,德州仪器模拟
应用学报(SLYT582)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshioka-San、您好!

    通常是正确的、以获得最佳性能。 带宽为1kHz 时、您需要保持大约500Hz、以最大程度地降低噪声影响、如您所引用的文章中所述。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott-San、

    感谢您的回答
    我了解了可配置的规格范围。

    谢谢。