This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5618A-EP:ESD 额定值

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727418/tlv5618a-ep-esd-ratings

器件型号:TLV5618A-EP

团队、

 TLV5618AMDREP 的 ESD 等级是多少? 数据表中未列出这些参数。 客户主要对 HBM 感兴趣、但如果我们能同时获得 HBM/CDM、那将会很好。

此致、

Tim Love

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看此信息是否可用、并尽快返回给您。
    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自国防后勤局(DLA)的此器件 SMD 显示 HBM =2kV。

    谢谢
    Christian