This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:在评估板上加载

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725708/dac121s101-load-on-eval-board

器件型号:DAC121S101

您好!

我注意到、该 DAC 的规格要求最大负载电容为1.5nF。

该 EVM 具有10nF 电容器、我认为这是可以的、因为输出端有200 Ω 的串联电阻器。

是否有任何方法可以确定这在使用50欧姆电阻器时是否是稳定的? 或者、您可以确认吗? 花50美元进行一次小测试是很遗憾的。

谢谢、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的查询。 我有同一系列的另一个器件的 EVM。 它具有相同的 R-C 值。 我可以做这项测试、并在周一之前告知您。

    由于这些是旧器件、我们无法帮助您处理仿真数据。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    本周我没有时间完成实验。 由于一周中的剩余时间、我将能够在下周开始。

    抱歉让你久等了。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我相信50Ω μ F 能够为10nF 电容器提供足够的隔离。 这是非常低的风险。

    谢谢!
    Paul