This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:精密信号注入器的使用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8671, ADS8900B, ADS8900BEVM-PDK, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727305/ads8900bevm-pdk-use-of-precision-signal-injector

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8900BADS8681EVM-PDKADS8681ADS8671

尊敬的 TI 团队:

我购买了 ADS8900BEVM-PDK 和 ADS8681EVM-PDK、用于在应用中使用 IC ADS8900B 和 ADS8671之前进行一些基本测试。 我不确定是否可以使用 ADS8900b 套件附带的精密信号注入器连接到 ADS8681的评估板?

并建议我是否有与此相关的视频教程。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    抱歉、我没有阅读 PSIEVM 的数据表。 现在、我阅读了它、并了解该套件可用于基于 SAR 的 ADC。 它可用于提供单端和差分信号。

    如果我理解错误、请纠正我的错误

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是 Venkatesh! 感谢您告知我们您已解决您的问题。