This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:转换结束会复位读出寄存器地址吗?

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727451/ads8586s-does-an-end-of-conversion-reset-the-read-out-register-address

器件型号:ADS8586S

在我的应用中、我在每次转换后读取所有6个通道(当 BUSY 变为低电平时)。 有时、由于时序限制、系统将在所有通道被读出后但在下一次转换开始之前进行几次额外的读取(1-2)。 通道1是在下一次转换结束后第一次读取时的第一个通道输出、还是在上一次采样读出期间从其关闭的位置继续进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3fti 您好!

    欢迎访问 E2E 论坛。

        由于第一个数据会拉低/CS 和/RD 信号、因此在读取数据时、第一个数据始终是第一个通道数据。

    此致

    戴尔