This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:NAC16封装类型

Guru**** 2925300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, DS26C32AMQML, DS90C031QML-SP, DS90C032QML-SP, DS90LV031AQML-SP, LM117HVQML-SP, LM2940QML-SP, LM2941QML-SP, LM2991QML, LM6172QML-SP, LP2953QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727365/adc128s102qml-sp-nac16-package-type

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件: DS26C32AMQMLDS90C031QML-SPDS90C032QML-SPDS90LV031AQML-SPLM117HVQML-SPLM2940QML-SPLM2941QML-SPLM2991QMLLM6172QML-SPLP2953QML-SPRM2941WGRQMLVMKT-WG16A-MS

是否有另一个使用此 NAC16封装的现成(可用)器件?  我们正在尝试创建焊料曲线、我只需要具有相同封装的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是使用同一封装的其他器件的列表。  遗憾的是、这些都不是 COTS 器件。   

    引脚 封装 封装引脚 通用器件型号 说明
    16. NAC 16_CLGA_NAC ADC128S102QML-SP 8通道、50kSPS 至1MSPS、12位 A/D
    16. NAC 16_CLGA_NAC DS26C32AMQML DS26C32AMWG/883 CMOS 四路差动 L
    16. NAC 16_CLGA_NAC DS90C031QML-SP 5962R9583301VZA LVDS 四路 CMOS 差动
    16. NAC 16_CLGA_NAC DS90C032QML-SP 5962L9583401VZA LVDS 四路 CMOS 不同
    16. NAC 16_CLGA_NAC DS90LV031AQML-SP 3V LVDS 四路 CMOS 差动线路漂移
    16. NAC 16_CLGA_NAC LM117HVQML-SP 3端可调稳压器
    16. NAC 16_CLGA_NAC LM2940QML-SP 1A 低压降稳压器
    16. NAC 16_CLGA_NAC LM2941QML-SP 1A 低压降可调稳压器
    16. NAC 16_CLGA_NAC LM2991QML 负低压降可调稳压器
    16. NAC 16_CLGA_NAC LM6172QML-SP 双路高速、低功耗、低总线
    16. NAC 16_CLGA_NAC LP2953QML-SP 可调节微功耗低压降电压
    16. NAC 16_CLGA_NAC RM2940WG-5.0RQV 1A 低压降稳压器标准偏差
    16. NAC 16_CLGA_NAC RM2941WGRQMLV 1A 低压降可调节稳压器标准偏差

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的参与。 您能否推荐任何其他与 COTS 占用空间相同的器件或封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我刚刚被告知、该封装确实作为机械样品通过分销销售。 部件号为 MKT-WG16A-MS。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Christian。 但是、快速搜索不会产生此器件的任何库存。 您能否推荐适合此封装的替代产品、这些产品目前通过分销库存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael
    这是一个行业标准封装、并且有一些封装供应商制造机械样品。 可以通过对虚拟包进行网络搜索来找到它们。

    TI 确实提供机械样品、器件型号:mk-WG16A-MA
    您可以与分销商签订合同以订购某些产品。

    TI 不提供此封装中的任何商业级产品。 军用级产品的成本较低,其中包括基督教的一些产品。 不带"-SP"后缀的产品属于 mil 级。