This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:器件不会从器件固件更新模式切换回批量模式

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727396/ads1261evm-the-device-does-not-switch-back-from-device-firmware-update-mode-to-the-bulk-mode

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261LMFLASHPROGRAMR

您好!

我使用的是 ADS1261EVM 套件、昨天它与 Δ-Σ ADC 评估软件配合使用非常好...

但是、我按下 S4按钮(BSL 按钮)尝试器件固件更新(DFU)模式、它工作正常(请参阅下图)。

在新的复位(S2按钮)之后、器件驱动程序不会返回批量模式。

(更改 USB 端口,重新安装驱动程序,重新启动... 没有什么帮助)

出了什么问题?

如果没有"批量模式"、EVAL 套件将无法使用、因为我无法使用评估软件!

是否有人提示您解决驱动程序问题?

可能有助于固件更新(需要 ADS1261EVM.bin 文件;)?

提前非常感谢!

此致

Rick

[设备管理器]

[dfuprog -e]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    默认情况下、一旦其闪存存储器被擦除、ADS1261EVM 上的 Tiva MCU 就会枚举为 TivaWare DFU。 此时、您需要再次刷写 MCU 才能使用 EVM。

    为此、您需要下载并安装 LMFLASHPROGRAMR。 如果您还安装了 ADS1261EVM-DVCPKG、则应该能够导航到"C:\Users\ \Documents\DSEvalSW\Devices\ADS1261\FW"并运行"firmware_update.bat"脚本、为您运行 LM Flash Programmer 并加载该目录中包含的二进制文件。

    在此过程中、如果遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Chris、

    神奇的"firmware_update.bat"是成功的关键!
    非常感谢!

    这拯救了我的一天:)


    谢谢
    Rick