This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:使用两个 FDC1004EVM 进行同步测量

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726085/fdc1004evm-simultaneous-measurement-with-two-fdc1004evms

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

大家好、

是否可以使用两个 FDC1004EM 进行同步测量?

我将两个板连接到不同的计算机(因此我可以使用 GUI)、并在 EVM 之间受到了巨大的干扰。

您以前是否注意到过这一点? 如何解决此问题?

谢谢、

Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您能否澄清您在两个 EVM 之间看到的干扰类型? FDC1004可能对噪声有些敏感、因此器件可能相互干扰。

    要使用两个 FDC1004EVM 进行同步测量、您需要使用两台计算机(使用传感解决方案 GUI)或编写 LabVIEW 代码。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kristin、您好!

    我认为器件相互干扰、因为当我更改其中一个器件的采集速率时、另一个 EVM 上的信号会跟随它。
    是否可以通过某种方式设置它们、以便它们不相互拾取?

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    未修改的 EVM 的实际采集率是否发生变化? 或者您是否在输出数据中看到噪声?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    未经修改的 EVM 的速率不会改变-仅改变输出数据中的噪声。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    虽然我以前没有看到过这个特定的问题、但传感器相互干扰并不奇怪。 您的目标是什么? 如果可以将目标接地、这可能会有所帮助。 我还建议确保 EVM 共用 GND。 一定要为您的传感器使用屏蔽层。 如果这不能解决问题、您可能需要尽可能物理隔离传感器。

    此致、