This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:FPGA 源代码

Guru**** 2582395 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726435/ads1675ref-fpga-source-code

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADS1675

您好!  

我正在 ,ads1675?开发数据采集设备、但我可以在哪里以及如何获取 ads1675的 FPGA 代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 如果您允许我使用 my.ti 注册的电子邮件地址、我可以随 ADS1675 FPGA 详细信息一起发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的电子邮件:aben.lee@foxmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    详细信息随一起发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom;

    感谢您给我发送了一封包含附件的电子邮件、该邮件应是 ads1675evm_fw.zip 文件。 但它必须由安全软件删除。 因为我收到了一个文件、如下所示:
    Symantec Mail Security 用此文本消息替换了 ads1675evm_fw.zip。 原案文载有禁止的内容,并被删除。

    请将其发送到我的另一封电子邮件。
    另一封电子邮件:alxb98@126.com

    或者您重命名文件并将其发送给我。 也许可以


    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom;

       很抱歉  、您向我发送的新电子邮件地址 ads1675evm_fw.zip 文件也被  Symantec Mail Security 所取代。 因此、我必须 要求您重命名 ads1675evm_fw.zip 文件并 再次发送给我。  

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心这个。  重新命名可能不起作用、因为存档中的是.bit 文件。  让我看看我是否可以将其放入分接框帐户中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实上,我已经写了 Verilog 代码来驱动 ads1675我自己,但它返回了错误的数据。 我不知道为什么。

    因为 ads1675evm_fw.zip 始终会被删除并被电子邮件服务器取代。 如果您只向我发送了 ads1675.v、它只是驱动器 ads1675 ic、我将不胜感激。

    我的电子邮件:alxb98@126.com

    619412201@qq.com、aben.lee@foxmail.com 或 lxb@hpu.edu.cn

    之前的三封电子邮件都由同一家公司提供。

    选项、如果您可以为我提供访问 FTP 和下载代码的用户和密码。


    此致

    李晓宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom

    我已从 Microsoft Web 上应用了一封新的电子邮件,我认为它可以正确地收到 ads1675evm_fw.zip。
    我希望您能再次向我发送这些文件。

    新电子邮件:xiaobin.lee@hotmail.com

    此致

    aben Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aben:

    Tom 让我知道他能够把文件交给你。 请忽略此帖子!