This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:同步选项

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724474/afe5809-synchronization-options

器件型号:AFE5809

我必须将 AFE5809 IC 用于声纳设计。  我是否可以  使用 TGC 路径实现我的功能,包括 LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC、DEIMATION 滤波器单独实现? 在这种情况下、如果我想容纳8个以上的通道、如何同步多个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasanth、您好!

    请参阅 AFE5809数据表中的应用部分、特别是9.2.2.5部分、以实现多个器件的同步。
    此外、请参阅应用手册、了解如何将 AFE5809设计指南用于声纳应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我还有一个查询。AFE5809是否支持100kHz 和200kHz 频率操作。? 在大多数中
    特性图频率在500kHz 及以上之间变化。 此外、测试信号采用5MHZ。 。 对于100和2000khz 频率等低频声纳应用、您能否提供任何参数评估报告、例如接收器的灵敏度、最大增益支持和滤波器的截止频率等? 我们计划将其用于100和200kHz 范围。 如果您有用于上述频率的此 IC 的任何参考设计,您可以提供链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Ideery 5809能够测量30kHz 至32.5MHz 范围内的声纳信号、但应该对输入去耦电容器进行一些衰减、您可以转到 TIDU702。