This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7041:多用例

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726951/ads7041-multiple-use-case

器件型号:ADS7041

您好!

如果多个 ADS7041和其他器件与下面相同的 SPI 总线接口一起使用、那么我的理解是否正确?每个 ADS7041都可以通过控制/CS 进行访问?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    是的、您肯定可以在同一 SPI 总线上连接多个器件、每个器件由一个单独的/CS 驱动。

    您将需要考虑每个信号的扇出。 主器件可能具有足够的强度来驱动共享的 SCLK 和 SDI 信号。 但是、SPI 从器件可能需要在其 SDO 输出上使用缓冲器、因为每个从器件都能看到主机和所有其他从器件的负载。

    此外、在决定/CS 信号的时序时、应注意遵守从器件的 tDZ_CSDO 和 TD_CSDO 时序。

     

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep-San、

    感谢您提供信息。

    我明白了。

    此致、
    加藤