This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:在晶振引脚上看不到任何活动

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726713/ads1262-no-activity-seen-on-crystal-pins

器件型号:ADS1262

我将 一个7.3728MHz 晶体和18pf 电容器连接到晶体引脚。 在探测晶振引脚时、我没有看到它们上有任何活动。 我原本希望看到7.3728MHz。

使用的晶体为:ABMM-7.3728MHZ-B2-T   

ADC 工作正常、但似乎没有使用晶振。 我是否需要执行一些操作来告知 ADS1262使用晶体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyank、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1262应自动尝试使用外部晶振、而无需更改任何额外的寄存器配置。 如果外部晶振无法启动、它可以切换到内部振荡器。 要判断正在使用哪个时钟源、请尝试启用状态字节并在读取数据时查看"EXTCLK"(位5)。

    关于晶体可能无法启动的原因、仅从 PCB 布局屏幕截图中就很难知道;有许多可能的原因、包括...

    • PCB 可能未得到正确清洁、电路板上残留的焊剂会引入额外的寄生效应和/或泄漏电流、从而防止晶体振荡。
    • 可能需要更改负载电容值。 由于晶体需要18pF 负载、请尝试使用30pF 电容器、因为这些电容器实际上是彼此串联的。

    • PCB 布局问题也可能会影响晶体的启动。 这可能包括过多的寄生负载电容、或者由于晶体和负载电容器之间的寄生阻抗而导致的负载电容不足。 后一种情况可能适用于此处、因为负载电容器似乎通过"残桩"布线连接到晶体。

    • 晶振在焊接过程中也可能损坏。

    我首先要清洁 PCB、尝试使用不同的电容值、甚至更换晶体、看看您是否可以解决此问题。

    此致、
    Chris