This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:数据就绪期间的通信

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1218, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726262/ads1118-q1-communication-during-data-ready

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1218ADS1118

大家好、

感谢您的始终支持。 我想知道在/DRDY 处于低电平时写入/读取数据会发生什么情况。 通信完成后、引脚是否会保持低电平? 还是在下一次转换完成之前返回高电平状态?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、


    如果您查看 ADS1218数据表、请查看图40、41和42、您可以看到 DOUT/DRDY 引脚在计时结束数据后的行为。

    如果您按图42所示为转换数据计时、DOUT/DRDY 将保留最后一个输出位的值、保持高电平或低电平。 如果您使用32位数据传输周期、DOUT/DRDY 将在结束时(读取配置寄存器时)变为高电平。 唯一的例外是在读取32位期间出现新的数据转换。 如果在读取数据和配置寄存器期间出现新的转换、则读取后 DOUT/DRDY 的状态可能为高电平或低电平(读取时的输出可能损坏)。

    在大多数情况下、我们建议对该器件进行单次转换、以确保不会损坏数据。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joseph。

    我还有一个问题。 在 AD 转换完成期间写入配置时、是否会正确写入配置寄存器? 还是 AD 完成之前的配置数据会损坏?

    此致、
    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryo、


    写入配置寄存器后、ADS1118将完成进行中的转换。 写入配置寄存器的更改在转换完成后才会发生。 这意味着您应该能够正确读取之前的转换。


    吴约瑟