This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux的 μ:ADS4126 μ A ADS4126 LVDS 输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726677/linux-ads4126-ads4126-lvds-output

器件型号:ADS4126

工具/软件:Linux

大家好 ,

我们使用了 ads4126来采集信号,输入时钟为125MHz,并且 DFS 模式为补码/DDR LVDS 。 我们使用了测试模式(寄存器地址25h 配置为04h 值)、d3p 和 d3n 的输出信号 i 如下所示、其余 LVDS 数据波形类似。 顺便说一下、CMOS 模式没有问题。

请帮助确认这是硬件问题还是软件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haijun、

    我在我们的 EVM 上看不到任何 DP3问题。 您是否还通过将0x08写入地址0x42来启用数字功能? 在地址0x25设置为0x04的情况下、您应该会看到一个斜坡。 D3的 ADC 输出引脚也由 D2使用、因此您将在此输出上看到几个不同的电平(00、01、10和11)。

    此致、

    Jim