This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DAC53204W:如何将标准 PCB 工艺与 DSBGA 封装的智能 DAC 结合使用?

Guru**** 2972500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184065/faq-dac53204w-how-do-i-use-standard-pcb-process-with-a-dsbga-packaged-smart-dac

器件型号:DAC53204W

市场继续要求减小各种消费类和便携式电子产品的尺寸、同时降低成本、从而使电子产品更经济实用。 `仪器(TI)的 DACx3204W 和 DACx3004W 系列可满足这些需求。 这些器件是市场上最小的四通道、10位和12位通用 DAC (1.8mm x 1.8mm)之一、具有电压和电流输出功能。 通过利用芯片尺寸球栅阵列(DSBGA)(也称为晶圆级芯片级封装(WCSP))实现小尺寸、其中引线直接连接到芯片。 然而、这种创新的实现可能会限制成本敏感型应用的实现、因为它通过使用焊盘中的过孔和多层电路板来显著增加制造成本。 本文介绍了如何通过以与 QFN 等效器件类似的方式对 DACx3204W 和 DACx3004W 器件进行布线来消除对先进且成本高昂的 PCB 制造工艺的需求。

器件描述

图1显示了 DACx3004W 和 DACx3204W 的方框图。 这些器件具有一个暴露的反馈引脚、该引脚连接到输出缓冲器、可用于闭环控制或可编程比较器的输入。 此外、这些器件在默认情况下或 VDD 关闭时具有高阻抗输出、以及 EEPROM 和数字控制压摆率。

图1. DACx3004W 和 DACx3204W 方框图

引脚排列

图2显示了 DACx3004W 和 DACx3204W 的尺寸和引脚排列。 为了避免使用焊盘中的过孔和多层电路板、输出、数字接口和电源引脚位于封装的外围、而反馈引脚连接到四个中心引脚。 此类配置可轻松访问所有数字接口引脚和模拟输出、同时限制反馈引脚的可用性、这些引脚对于基本 DAC 操作而言并不重要。

     图2. DACx3004W 和 DACx3204W 引脚分配

电压输出

图3显示了典型电压输出配置的方框图。 为了在电压输出模式下配置和路由 DACx3004W 和 DACx3204W、请将反馈引脚连接到相应的输出引脚。 这可以在顶层完成、而无需向反馈引脚添加过孔。

      图3. 电压输出配置

图4显示了建议的布线示例;建议布线宽度为焊盘直径的一半。 这大约为0.1mm、仍在标准 PCB 制造工艺的范围内。 走线离开器件的轮廓后、可以将其加宽至任意宽度。

图4. 电压输出的典型布线

电流输出

为了将 DACx3204W 或 DACx3004W 配置为 PCB 上的电流输出模式、请断开反馈引脚与输出引脚的连接。 图5和图6分别显示了典型电流模式配置的示例方框图和建议的电流输出路由示例。

图5. 电流输出配置

图6. 电流输出的典型布线

总之、德州仪器(TI)致力于满足各种消费类和便携式电子产品市场对尺寸缩减和成本降低的需求,从而使电子产品更经济实用。 虽然在大多数时间里很难实现尺寸和成本、但 DACx3004W 和 DACx3204W 系列能够成功解决制造难题、并使 WCSP 技术更适合成本敏感型应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对上述主题有任何相关问题、请使用"+提出相关问题"按钮创建新帖子。