This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404射频、CF 特性

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183731/afe4404-afe4404-rf-cf-features

器件型号:AFE4404

你(们)好

我在使用 afe4404挑选 PPG 时遇到问题。

我了解 OFFDAC、增益。

但我不知道 CF 的功能。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CF、RF 一起形成复杂阻抗、使用户能够为互阻抗放大器设置交流信号的复杂增益。

    此外、从数据表中"已调整 CF 以使 TIA 时间恒定保持在采样持续时间的1/10 "

    有关更多详细信息、请参阅数据表 第8.3.1.3节"TIA 带宽设置"。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    请参阅数据表16p 8.3.1.3 TIA 带宽设置。
    RF 和 CF 的乘积提供 TIA 的时间常数、并且必须设置为 LED 或采样脉冲持续时间的1/5 (或更短)左右。

    TIA 的时间常数到底是多少?
    LED、采样脉冲持续时间2与下图所示的时序控制相关?

    我不知道要比较射频和参考频率的乘积的值

    谢谢你。

    AFE4404: AFE4404 EVM Configuration - Sensors forum - Sensors - TI E2E  support forums

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "TIA 的时间常数到底是多少?"

    RC 时间常数或 RC 截止频率可简单地在线进行谷歌搜索-  

    例如、RC 时间常数 Tau = 1/RC

    Δ T = R τC

     其中:

    • τ  是以 s 为单位的时间常数
    • R  是以 Ω 为单位的电阻
    • C 是以 F 为单位的电容

    并尝试设置 RC、使时间常数等于或小于 LED 导通时间 或 LED 采样时间持续时间。

    谢谢