This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC 通道内的偏斜

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183762/dac38j84-skew-within-dac-channels

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:LMK04828

你(们)好

我使用 LMK04828 PLL、将时钟提供给2个 DAC。 时钟 同时提供给所有2个 DAC、并且时钟同步。

NCO 复位也是同时完成的。

问题

在同一 DAC IC 的两个通道内、偏斜为50ps。

2.不同 DAC 的两个通道之间的延迟为115ps。

DAC IC 中两个通道之间的偏差值范围是多少?

如何解决 DAC 通道之间的此延迟?

此致、

Sarojini R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarojini、

    该输出延迟是否一致? 如果是这样,您可以使用集成的小分数延迟将通道间的输出偏斜校正为0.002/fs 至0.198/fs,而粗小数延迟则以1/(8*FS)到7/(8*FS)的间隔提供1/(8*FS)之间的输出偏斜。

    我必须向我们的团队核实单个 IC 的偏斜范围、并将返回给您。

    此致、Chase