This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10738:ADC10738低电压输入问题

Guru**** 2872590 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184035/adc10738-adc10738-low-voltage-input-question

器件型号:ADC10738

大家好、团队、

我的客户对 ADC10738低输入电压用例有一个问题。 请帮帮我。 提前感谢。

我们的 D/S 指出、当一个未选择的通道的输入低于-50mV 时、所选通道的读取将会损坏。 如果说"损坏"、您意味着我们将读回错误代码或其他内容吗?

B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    这意味着 ADC10738转换结果将不正确。  器件不会发出特定的"错误代码"。