This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:AFE5816

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183888/afe5816-afe5816

器件型号:AFE5816

您好!

根据 AFE5816数据表、"通过在 TX_TRIG 引脚上提供一个同步脉冲或者通过设置和复位一个特定寄存器位、可对斜坡、切换和假随机序列(PRBS)测试模式进行复位或同步"然而、没有给出与相应位相关的执行此操作的额外信息。 MASK_TX_TRIG 也是如此、它似乎是存储器映射中的一个缺失字段。 有什么信息吗?

此致、
C.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CJ、

    感谢您指出这一点。  

    TX_TRIG 和 MASK_TX_TRIG 的这两个寄存器位实际上在器件的 JD 版本中可用、在器件的正常版本中不可用。

    在器件的 JD 版本中、可通过两种方法之一生成 TX_TRIG 信号:使用 TX_TRIG 引脚或 MANUAL_TX_SYNC 寄存器。 此  MANUAL_TX_SYNC 寄存器在 DEMOD 寄存器映射中可用。

    类似地、JESD 寄存器映射中提供了 MASK_TX_TRIG 寄存器、它控制 TX_TRIG 对内部时钟相位复位的影响。

    我想、在制作数据表时、他们必须错过了从数据表中删除这些说明的机会。  

    我将记下相同的值、并确保在下一个数据表修订版中纠正此误差。

    谢谢、此致、

    Abhishek