This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311-Q1:AVDD=3.3V 时的 Vinh 限值是多少?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311-Q1, DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183391/dac5311-q1-what-is-the-vinh-limit-at-avdd-3-3v

器件型号:DAC5311-Q1
主题中讨论的其他器件: DAC5311

各位专家、您好!

DAC5311-Q1数据表定义了 AVDD=5V 和 AVDD=1.8V 的 Vinh 限制、但未定义 AVDD=3.3V 的时间。 您能告诉我 AVDD=3.3V 上的这一限制吗?

客户希望使用 AVDD=3.3V 和1.8V MCU 作为输入控制 、这是否正常工作?

谢谢、

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为此器件的一般规则、将 Vinh 设置为0.7* AVDD。 我认为数据表中存在错误。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

     我们是否有 DAC5311相应的测试数据来确认这一点?

    如果一般情况下、客户的应用需要电压电平转换器。

    谢谢。

    Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果客户使用1.8V MCU 且 AVDD = 3.3V、则需要电平转换器

    查看 DAC5311数据表、该数据表更新了 Vinh 的值。

    https://www.ti.com/product/DAC5311

    此致、

    AK