This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS 的错误预算

Guru**** 2553550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182752/ads124s08-error-budget-for-ads

器件型号:ADS124S08

我 想为 ADS124S08建立一个误差预算模型、用于生理测量系统、例如有创血压、温度和 SpO2。    如果您与我分享与 Weblink 类似的错误分析、我将不胜感激

https://www.dataforth.com/ic-op-amp-errors.aspx

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Li:

    通常、您可以通过识别所有典型直流误差并使用平方和根(RSS)计算将其组合来对 ADC 执行误差分析。 这将包括来自 ADC、放大器和基准的误差。 您可以 通过观看 TI 高精度实验室视频系列了解有关此主题的更多信息: training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    此页面包含"  错误和噪声"部分等主题。 这样您就可以开始了。 如果您需要其他帮助、请随时发布问题。

    我们的模拟工程师计算器工具中还有一个总体未调整误差(TUE)计算器、我已将其链接到下面。 您可以在此工具中输入错误值和系统设置、然后计算 TUE。

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Configuration-to-collect-raw-IBP-data-from-ProSim-8.docx

    Bryan、 您是否会建议您如何配置工具来测量示波器上的 IBP 传感器信号、以便我可以量化 IBP 传感器信号变化(噪声) 、从而在 ADC 噪声测量中对传感器噪声进行去耦?

    (添加其他帖子中的问题、将在此处解决):

    Bryan、  输入参考噪声与总 ADC 噪声之间的关系是什么?   如何使用输入参考噪声计算总 ADC 噪声,包括前置放大器、基准和 ADC 协商器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Li:

    正如在另一个线程(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183540/ads1298r-calculate-the-total-noise-for-adc-system-need-tech-support-from-precision-adc-padc/4458472#4458472)中提到的、我将您有关 ADC 噪声的问题从该线程移到了这个线程。 请确保将您的相关问题集中在一起、否则很难支持多个线程、并且会产生冗余工作。

    关于您的问题:

    假设传感器噪声非常低、我不确定您的示波器是否具有足够的分辨率来捕获传感器噪声。 我无法在您使用的示波器上找到模拟分辨率规格、因此我无法确定。 但是、示波器数据表中列出的有源探头规格之一的分辨率为50-100mV、我想这对于您的应用而言是不够的。 相反、我希望您开发一个分辨率更高的测量系统、例如使用 ADS124S08、然后使用和不使用您的传感器测试系统。 这将更准确地帮助您了解传感器产生的噪声量。

    输入参考噪声与 ADC 噪声之间的关系在我链接的材料(高精度实验室中的 ADC 噪声成分)中进行了详细说明。 您是否已经了解过此材料? 由于这是一个复杂的主题、我强烈建议您在提出其他问题之前先观看 ADC 噪声内容模块、因为我的回答通常是将您返回到已经存在的内容。 如果您有任何疑问、请随时发表、我会给您回复(或向您指出可能提供一定清晰度的特定内容)。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bryan:  

    如果我在没有模拟传感器的情况下测试 IBP 噪声, 您会与我分享如何配置导体设置?  例如将输出引脚1和4短接。  

    屏蔽层(PIN2)和励磁器(引脚5 &3)如何?  e2e.ti.com/.../1680.Configuration-to-collect-raw-IBP-data-from-ProSim-8.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Li:

    我不确定您的意思、因为这不是我在上一篇文章中给出的建议。

    我的建议是在未连接传感器的情况下设计您的系统并测量噪声性能。 您可以使用输入短路噪声测试(在高精度实验室材料中介绍)或应用类似低噪声的输入信号(例如实验室设备、电池等)来测量噪声。 这将揭示系统的基线性能水平。

    然后、您将连接 IBP 传感器、并在连接传感器的情况下测量噪声。 此测量将包括传感器噪声、您可以与基线进行比较。 您很可能需要校准系统以确保高精度测量。

    布莱恩