This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:计算 ADC 系统的总噪声、需要精密 ADC PADC 的技术支持

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, TINA-TI, ADS1298, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183540/ads1298r-calculate-the-total-noise-for-adc-system-need-tech-support-from-precision-adc-padc

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS1298RTINA-TIADS1298

查看标题 为 adcs-noise-measurement-methods-and-parameters-presentation.pdf 的演示幻灯片后  、我遇到了以下问题:  

1)  1)第16页、 您是否会向我发送 Excel 工作表、因为该文件未嵌入到 pdf 文件中?  

2) 2) 对于 ADS1298R、 我想根据您的演示幻灯片对 ECG 应用进行噪声分析。  

a) ECG 传感器 数据 传输速率为 2k SPS、 ECG 传感器 数据 的增益为6。  由于 ADS1298R 的固有滤波器已经应用于从32kSPS 到2Ksps 的抽取数据流、我应该在  数据表第22页的表1中使用2k sps 还是32k sps?  

  数据表中的第8.1节讨论  了 ADC 转换器产生的噪声或 ADC 产生的噪声、包括前置放大器、电压基准源以及 ADC?  

b)如果8.1节中的噪声仅指 ADC、我应该使用什么电压基准芯片来模拟演示幻灯片3以预测 ADS1298R 上的集成噪声?  

c) 如果8.1节中的噪声仅指 ADC、  那么我应该使用什么前置放大器芯片来模拟演示幻灯片 4 以预测   ADS1298R 上的放大器噪声?  

e)我下载 TINA-TI 软件、想了解如何选择仿真放大器噪声和基准 电压源噪声的文件?  

简而言之 、我想 学习如何根据演示幻灯片 adcs-noise-measurement-methods-and-parameters-presentation.pdf 预测 ADS1298R 上的噪声

谢谢

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Li:

    根据我们的其他对话、您在其中提出了有关 ADS124S08的类似问题、让我们离线继续本次讨论。 如果您对 ADS1298有任何具体问题、请发布新主题、相应团队的人员将对您作出回复

    谢谢!

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、  输入参考噪声与总 ADC 噪声之间的关系是什么?   如何使用输入参考噪声计算总 ADC 噪声,包括前置放大器、基准和 ADC 协商器?

    谢谢

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Li:

    由于本文不涉及 ADS1298、因此我将此问题移至有关 ADS124S08的另一个主题

    我现在将锁定此主题、如果您对 ADS1298有任何特定问题、请启动新主题、相应的工程师将回复。 如果您有关于 ADC 噪声的一般问题、可以继续在有关 ADS124S08的另一个主题中向他们提问

    布莱恩