This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812EVM:硬件支持

Guru**** 2908960 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5812EVM, AFE5812, AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181336/afe5812evm-hardware-support

器件型号:AFE5812EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5812AFE5809EVMAFE5809

地狱团队

代表我的客户发布:

更换 ftdi245 USB 芯片后、程序 AFE5812EVM GUI 无法检测到该电路板。 系统中的板被定义为正常的 COM 端口。
如何使电路板恢复正常运行?

计算机检测到 COM 端口连接正确。 在未接地的情况下将示波器连接到 FTDI 芯片会导致芯片故障。 电气网络的分离器出现故障...

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    感谢您的联系。

    很抱歉,请您详细说明这个问题。 我是否缺少有关此主题的一些历史记录。

    客户是否希望更换电路板?

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我想我有问题。

    需要对新的 FTDI 芯片进行编程、以便其检测 EVM。  

    请给我一些时间来获取相同的配置文件。 请 通过 abhishek.vishwa27@ti.com 向我发送一封电子邮件。 

    我将共享该文件以及将其编程到 FTDI 的说明。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renen、您好!

    我已通过电子邮件与您共享配置文件。  

    请与客户分享相同的内容、它应该可以正常工作。

    我现在要关闭此主题。 如果它不起作用、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、您好!

    请参阅以下我的客户的回复:

    我无法获得。 我在两个配置文件中刷写了 FTDI、但 AFE5812 GUI 看不到 USB 适配器。
     
    如果我将 FTDI 闪存为 afe5809evm 并运行 AFE5809 GUI 、则一切正常。
     提前感谢。
    此致、
    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    闪存编程是否正确?

    对 FTDI 进行编程后、他们可以通过移除 USB 进行检查、然后再次连接 USB、检查 FT_Prog 是否自动检测到芯片?

    此外、如果在执行上述操作后仍然无法正常工作、则可能是与驱动程序或固件相关的问题、客户可以尝试执行以下 E2E:

    AFE5809EVM:AFE5809 GUI 启动问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    AFE5812:AFE5812和 AFE5809 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    请注意、它们可以安装 AFE5809 GUI 并尝试相同的操作。  AFE5809 GUI 也将与 AFE5812搭配使用。

    请告诉我它是否起作用!

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    请参阅我的客户的回复:

    启动 AFE8912 GUI 时未成功。 我用 AFE8909 GUI 在变体上停止了。
     
    我能否获取 AFE8912EVM GUI 的 LabVIEW 源代码、尝试了解 AFE8912EVM 与 AFE8912EVM GUI 的故障原因?
    此致、
    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    2个配置文件是 EVM 连接的源代码。 AFE5809与 AFE5812 GUI 之间没有什么特别之处。 我们通常使用 AFE5809板来执行与 AFE5809、AFE5812、AFE5811等相关的调试 发生的唯一变化是 FTDI 文件中用于连接到固件的名称。 就这些。

    我唯一能想到的是、客户可以在新 PC 上尝试相同的操作、再次安装所有 GUI、并使用我之前发送的配置文件对 FTDI 进行编程。

    或者、我们是否可以与客户通话并尝试在他们的系统上进行调试?

    谢谢、此致、

    Abhishek