请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS42JB69 您好!
感谢您的帮助:
我们正在设置具有2个内核的 ADS42JB69,以便与我们的 Xilinx MPSoC Ultrascale+ FPGA 配合使用。
我们正在使用许可的 Xilinx 的 JESD204 IP,即 PHY IP 和 RX IP。
应如何配置 IP 以与 TI ADS42JB69 2内核(每个内核2条信道)正确配合使用?
我们应该使用-请参阅下图:
a. 1 phy IP 和2 Rx IP?
b. 2个 phy IP 和2个 Rx IP?
还有事吗?
最重要的是、如果我们使用选项 b、并且数据都位于同一个四路收发器中、
我们是否可以为两个 PHY 使用相同的时钟引脚源? (意味着 ref_clk_a 和 ref_clk_b 是相同的时钟) 
非常感谢。