This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:无法通过 DAC161S997 IC 控制回路电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183687/dac161s997-unable-to-control-the-loop-current-through-dac161s997-ic

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件:LM2936

我使用 DAC161S997开发了4-20mA 回路供电发送器电路。 该回路由产生3.3V 电压的 LM2936供电。 我能够设置/控制高达6mA 的电流、之后电流会随着输入/设置控制电流的变化呈指数级增长。 下面是观察到的数据、

观察到的电流 设置电流
2. 0
2. 1
2. 2.
3. 3.
4.1. 4.
5.1. 5.
6.1. 6.
7.4. 7.
8.8. 8.
10.3 9.
12.4. 10.
16.1. 11.
22.5 12.
32.9. 13.
47.5. 14.
67.6. 15.

所使用的原理图与数据表中所述的原理图相同。

我无法理解为什么在6mA 后无法控制电流。

请您提出建议、我需要进一步了解哪些方面、以便我可以纠正此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在星期二回到办公室时对此进行审查并作出回应。 现在、我建议您确认您的环路电源可以"浮动"、这意味着电源的负侧或低侧可以完全独立于 DAC161创建的本地接地。 回想一下、LOOP 必须比 COMA 和 COMD 具有更低的电势、因此电源的低端需要完全独立。 您可能还需要注意不要通过示波器等其他设备将本地接地端连接到接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    我还会检查电流是否在振荡。 DAC161S997控制用于设置电流的反馈环路。  由于电流开始大致正确、并且误差在不同的设置中变大、这可能表示振荡。 我会使用示波器来查看通过测试电阻的电流。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jospeh、

    我是否需要检查通过测试电阻的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、


    您现在如何测量电流? 您的电源是否具有电流读数? 我建议使用电阻器、因为它与数据表第8页上的功能方框图类似。 电阻器是回路接收器、只要电源足够高、您就可以使用250Ω Ω 电阻器。 您可能能够在晶体管的发射极侧使用电阻器、但这是一个相当小的电压、具体取决于您在该处使用的电阻器值。

    同样、您希望能够查看电流环路是否在振荡。 您肯定需要一个示波器来查看它。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    您能否提供原理图? 我知道您使用的是数据表中的原理图、但了解有关器件以及电阻器和电容器值的更多具体信息可能会有所帮助。

    吴约瑟