This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444EVM:相位差与功率间的关系

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444EVM, ADC3444, DAC3162EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681080/adc3444evm-phase-difference-vs-power

器件型号:ADC3444EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3444DAC3162EVM

我有一位客户询问以下有关 ADC3444EVM 的信息:

ADC3444与 TSW1400板相连、以接收正弦波模式(固定频率、固定振幅)、作为 ADC 输入端的源。  该输入在 ADC 的满量程0.1至1之间变化。

然后在 Matlab 中对捕获的 ADC 数据进行后处理、以提取相位信息。  我们期望每个模式都具有恒定的平均相位值、但我们在这里似乎没有遇到这种情况。

请注意:P10和 FS 分别为0.1x FS 和1x FS。  X 轴功率输入与 Y 轴测量的相位值(与输入信号振幅无关)。

请对我们遇到的问题提供任何见解、并建议采用任何可能的实验测试方法。

我有客户生成的报告、但我无法在 Web 上发布。 请告诉我可以将其发送到哪里。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、您好、我已经将这个问题发送给了一位与 ADC3444搭配使用的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    您是否听说过其他工程师对此进行过介绍?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    您能否询问工程师、他是否需要客户就此问题生成的报告、以便了解发生了什么情况?
    您能问他们是否能让我知道他们何时能够提供回复吗?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    您是否听说过工程师对这个问题有任何看法?
    请告诉我他何时能够回复、以便我可以让客户了解何时从我们那里获得一些信息。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    在帖子中、客户的意思是"注意:P10和 FS 分别为0.1x FS 和1x FS。  X 轴功率输入与 Y 轴测量的相位值(与输入信号振幅无关):

    模拟输入端的值是1 x FS? 这是1Vp-p 还是2Vp-p? 该输入的频率是多少? 是通道之间还是单个通道的相位值问题? 根据数据表、最大输入为450MHz 时、输入摆幅不应超过2Vp-p、最大输入为600MHz 时、输入摆幅不应超过1Vp-p。 在满量程输入下、该部件是否超出此测试的范围? 有一项功能可将 LSB 作为 OVR 指示器进行监控。 相位问题是否更倾向于模拟输入的最大输入范围?

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您的回答。
    我将从客户处获得答案并尽快发布。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    以下是客户的回答:

    我附上了他的报告副本:

    e2e.ti.com/.../ADC3444EVM_5F00_Phase-Difference-vs.-Power_5F00_DAC_5F00_ADC_5F00_AM_5F00_PM_2D00_1_5F00_5_5F00_11_5F00_18.pdf

    客户意味着什么:

    请注意:P10和 FS 分别为0.1x FS 和1x FS。  X 轴功率输入与 Y 轴测量的相位值间的关系(与输入信号振幅无关)

    "P10"= 0.1 x 1.0Vpp = 0.1xFS = 90mV (近似值)

    X 轴涵盖从 FS 输入信号电平的10%到100%的离散输入功率范围、增幅为10%

    y 轴是 ADC 的测量输出

    模拟输入端的值是1 x FS? 这是1Vp-p 还是2Vp-p?

    1Vp-p

    该输入的频率是多少? 是通道之间还是单个通道的相位值问题?

    10MHz

    单个通道

    根据数据表、最大输入为450MHz 时、输入摆幅不应超过2Vp-p、最大输入为600MHz 时、输入摆幅不应超过1Vp-p。

    在规格范围内。  在1Vp-p 时

    在满量程输入下、该部件是否超出此测试的范围? 有一项功能可将 LSB 作为 OVR 指示器进行监控。 相位问题是否更倾向于模拟输入的最大输入范围?

    用作输入的单个10MHz CW 正弦波;其振幅如上所述以离散步长变化。

    如果您对客户有任何其他问题、请告诉我。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    我已将其发送给设计团队。 我还订购了一个 EVM 来在实验室中尝试此测试。 您能否通过从 分离器交换两个输入来查看客户的问题是否与问题源有关? 它们的 AM - PM 效应是什么意思? 他们能否发送测试模式的图形表示? 当他们提到0.6和1.2度相位值时、我不知道他们在说什么。 他们能否发送测试模式、以便我们复制他们的设置?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您的回答!
    我将从客户处获取信息、并尽快将其发送给您。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    以下是客户提供的信息:

    e2e.ti.com/.../ADC3444_5F00_Truong_5F00_Olympus_5F00_5_5F00_14_5F00_18.docx

    我还附上了测试模式的 Excel 文件:

    e2e.ti.com/.../troung_5F00_excel_5F00_testpattern.csv

    如果您对客户有任何其他问题、请告诉我。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    是否有关于此问题的任何更新?
    您能给我一个时间范围、让我知道您何时能够作出响应?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我还在等设计团队回来。 根据客户发送的信息、我不能完全理解客户的问题。 简单地说、您能不能找到它们所看到的结果:当向 ADC 的两个通道发送公共输入时、它们会注意到、当信号振幅发生变化时、输出会发生相移。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    我将在听到他的声音后立即提出要求并回复。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    以下是客户的回答:

    是的。  它们似乎在正确的轨道上。 对于我们的应用、意外(或随机)相移会转化为不正确和不准确的结果、在 ADC 转换的输出端随着输入振幅的变化而测量。

    这是否有帮助? 设计人员能否提供任何帮助?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    是否有任何更新?
    感谢你的帮助。
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    以下是设计团队对此做出的最新响应:

    "从问题描述中可以看到、客户从 DAC 中产生了两个具有预编程相位差(例如0.6 rad、1.2rad 等)的正弦波

    并将其馈送到 ADC 的通道1和4。

    在我看来、ADC 输出端的相位差似乎相差很小(<1度)、并且看起来随输入功率而变化。

     

    但是,他说,他试图确定问题是否在于 DAC 的输出本身。 他对他所做的工作做了不十分明确的描述

    摘自他的 Word 文档:

    在本实验中、他是否移除了 ADC 并将 DAC 输出直接连接到了何处?

     

    他能澄清吗?

     

    他能否关闭 ADC 抖动并重试他的实验?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您的回答。
    我将让客户使用设计人员建议的更改来重复测试。
    当我听到客户的声音时、我会回复。
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    以下是客户的回应:

    从问题描述中可以看到、客户从 DAC 中产生两个具有预编程相位差(例如0.6rad、1.2rad 等)的正弦波、并将其馈送到 ADC 的通道1和4。

    在我看来、ADC 输出端的相位差似乎相差很小(<1度)、并且看起来随输入功率而变化。

    但是,他说,他试图确定问题是否在于 DAC 的输出本身。 他对他所做的工作做了不十分明确的描述。 他能更详细地介绍一下吗?

    要隔离问题、请移除 ADC。  用于驱动 DAC 的相同数据模式现在直接馈送到我们的 Matlab 分析代码中进行相位计算。  Matlab 中的这个数据注入点通常会从.csv 格式的 ADC 输出中获取其输入、以便在使用 ADC 时进行后处理、但现在会被绕过。  它直接读取 DAC 模式。 此外、该测试用作完整性检查、以确保此相位变化不是算法本身的变化、而是 ADC 不在环路中。  
     
    在本实验中、他是否移除了 ADC、然后将 DAC 输出直接连接到哪里? 他能澄清吗? 他能否关闭 ADC 抖动并重试他的实验?

    我将尝试这个。

    如果您有客户的任何其他问题、请告诉我。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我忘记发送测试结果:

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    客户似乎将 Matlab 代码馈送到 DAC、然后再馈送到 ADC。

    当他绕过 DAC 和 ADC 来检查完整性时、他直接将 MATLAB 代码馈送到他的相位计算软件。

     

    客户如何确保 DAC 输出在其输出功率增加时不存在相位不匹配?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您的回答!
    我将在收到客户的回复后立即回复。
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    客户在回答您的最后一个问题时询问了以下问题:

    客户似乎将 Matlab 代码馈送到 DAC、然后再馈送到 ADC。 当他绕过 DAC 和 ADC 来检查完整性时、他直接将 MATLAB 代码馈送到他的相位计算软件。 客户如何确保 DAC 输出在其输出功率增加时不存在相位不匹配?

    如果 DAC 中存在相位不匹配、则对于加载的每个不同 TX 模式更有可能观察到恒定相位(即在所有测试用例中使用0.6 rad 的单相差分、 仅对振幅进行缩放-所有这些都在 Matlab 中完成以生成 TX 模式)。  另一方面、如果您对 DAC 的理论正确、我们需要更详细地了解 DAC 特性。
    您能否生成一个模式来研究此 DAC 相位偏移?  器件型号:DAC3162EVM

    我们能不能帮助他产生一种模式来帮助他研究偏移、还是根本不起作用?

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    请通过附件中显示的测试信息。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Phase-test.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    谢谢!
    希望这将回答他的问题。
    感谢您对此提供的帮助。
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    这仍然是个问题吗? 否则、我将关闭此 TT。

    此致、

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    这仍然是个问题吗?
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    这仍然是个问题吗?

    此致、

    Jim