This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM 中的内部时钟

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677644/ads52j90evm-internal-clocking-in-ads52j90evm

器件型号:ADS52J90EVM

你好  

我正在使用 TI 的高速 ADC 板 ADS52J90EVM。 根据用户指南的理解,我们必须在外部提供时钟(使用信号发生器)。  

我想问,是否有任何内部时钟可以使用,而不是外部时钟发生器?  

非常感谢您的帮助。  

此致

Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    您是否计划在 LVDS 模式下运行?
    如果是、则可以将板载40MHz 时钟用于 ADC 时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen  

    不、实际上、我们希望使用 JESD204B 接口从 ADC 读取数据。  

    在该接口中也可以使用吗?  

    此致

    Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    借助40MHz 板载时钟、输出数据速率的配置仅限于1种