This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索超声波开发评估板以开始设计医疗超声波成像设备

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, TX517, TX810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679877/search-ultrasound-develop-evaluation-board-to-qiuck-design-medical-ultrasound-imaging-device

主题中讨论的其他器件:AFE5808ATX517TX810

当制造商停产 TX-SDK-V1/Nope 和 TX-SDK-V2/Nope 时、我找不到 任何替代方案?  

我想开发 超声波单元件/多元件脉冲发生 器、我需要超声波发射脉冲发生器、超声波发射/接收开关和超声波接收模拟前端。

我的应用是医疗超声波成像设备。 我们希望接收的最大频率为15MHz 或更高。 希望脉冲发生器具有负脉冲波模式或正弦脉冲波模式。

BTW 还有更多替代方案、TX-SDK-V1和 TX-SDK-V2将有机会重新开始制造。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX-SDK-V1和 TX-SDK-V2 EVM 已停产、目前我们不会作为整个套件提供任何替代方案或替代方案。

    下面是一个可能的信号链、您可以在其中查找超声波解决方案。
    TX517 ->传感器--> TX810 --> AFE5808A --> TSW1400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我现在要关闭此帖子。
    如果有任何待处理的问题、请随时开始新帖子。