This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:EVM 只有4通道工作。

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677022/ads5294-evm-only-has-4-channel-working

器件型号:ADS5294

ADS5294 EVM:

根据 Manuel 的说法、我 转到了测试图案页面、然后选择 斜坡图案。  但是、只有四个通道 1、3、5、7输出信号、并且没有通道2、4、6、8的信号输出。  

曼努埃尔说 "

如果每个通道都具有下图所示的输出、则可以继续执行
下一步;否则、请联系 TI FAE (现场应用工程师)进行故障排除
问题。"

能否帮助我找到其他4通道无法输出信号的原因。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenjing、

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    为了帮助我们调试该问题、您能否提供 EVM 图片以显示分流跳线位置?
    此外、您能否确认您是否已完成以下操作:

    GUI 启动并验证与 EVM 的软件通信后、单击按钮 EN_2WIRE。 这种情况
    将 ADC 输出接口配置为2线制 LVDS 模式。 此外、点击按钮"ADC 位分辨率"进行设置
    14位模式下的 ADC。 确保 MSB_LSB 按钮状态显示 LSB_FIRST。
    尽管这些将是默认设置、您能否继续单击按钮以确保选择 LVDS 接口、ADC 位分辨率和 LSB 优先按钮。

    此外、继续向输入馈送5MHz 信号、并检查您是否能够在 HSDC Pro GUI 中的 FFT 图上看到音调。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenjing、

    由于不活动、我现在要关闭该帖子。
    如果您有疑问、请将其发布为新主题。