主题中讨论的其他器件:ADC32RF45、 TSW14J57EVM、 ADS54J40EVM
我的应用与此类似、最终我需要动态执行所有操作、并仅为每个频率单元存储平均值和/或峰值。 但最初、我有兴趣单独收集原始数据、并可以选择查看这些数据、或者进行一些其他更高阶的统计。 我的目标是使用 ADC32RF45 EVM 的两个通道使用 TSW14J56 EVM 以每通道1GS/s 的速度收集数据。 因此、如果我理解正确、我可以在必须通过 HSDC 专业版软件传输到 PC 之前填充存储器2GS 深度。 通过 USB 3.0接口、如果我获得的最大速率为640MB/s、则将其传输到 PC 可能需要6.5秒、以便为另一个1秒的采集做好准备。
1) 1)我的理解是否正确? 2) 2)您是否通过 USB 3.0接口实现了640Mb/s 的最大吞吐量、如果不是、您的最大吞吐量是多少? (使用我的笔记本电脑时、我从未见过超过400Mb/s 的数据) 3)为了使其成为一个连续的数据采集接口、并且获得640Mb/s 的理论最大值、我们必须直接与 USB 3.0 Cypress 接口进行交互以写入 PC?