This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM FMC 与 ZCU102和 KCU105兼容

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683212/ads52j90evm-ads52j90evm-fmc-compatibility-with-zcu102-and-kcu105

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好,Guys

我使用  的是具有 JESD204接口的 ADS52J90EVM。   我在  FMC 连接器的帮助下将 ADS52J90EVM 与 ZCU102相连。

我在 ADS52J90EVM 的数据表中查看了 jesd204的所有信号 ,我发现 zcu102 FMC 连接器中的以下信号未连接(NC)。

LMK_SYNC_FPGA            ->K22 、  

ADC_CLK_P 和 ADC_CLK_M -> K28-K29  

ADC_SYS_P 和 ADC_SYS_P --> K37,K38。

是否可以使 JESD204接口工作,而无需这些信号? 或者是否有任何权变措施?  

我检查了一些 TI 的 ADC 板使用 KCU105作为采集卡。 我还查看了 kcu105的用户指南。 在 KCU105的 FMC 中、仅连接以下信号  

 K22 -->已连接  

K28 -K29 -->未连接(NC)   

K37-K38 --> 未连接(NC)   

我的问题是,如果 TI 使用 KCU105作为其采集卡,那么您如何连接这些信号,因为这些信号在 KCU105中没有连接?  

非常感谢您的帮助  

此致

Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    我们仅评估了具有 TSW1400EVM 和 TSW14J56EVM 的 ADS52J90EVM。
    ADS52J90EVM 尚未使用 KCU105数据采集板进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    如果您有其他问题、可以随时在 E2E 上提出新问题、我将关闭此帖子、因为您不活动。 谢谢