This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:我想知道如何使用 IQ 模式(示例代码或寄存器设置)。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681352/afe4300-i-want-know-how-to-use-iq-mode-example-code-or-register-setting

器件型号:AFE4300

我想知道如何使用 IQ 模式(示例代码或寄存器设置)。

但我不理解 IQ 模式的流量测量。

那么、请告诉我测量 IQ 模式的流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、woonyong、

    您可以关闭同一主题上的其他2个主题吗?
    有关 IQ 模式、请参阅以下文档的第2.2节。
    www.ti.com/.../sbaa202.pdf

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parabin

    我已经阅读了该文档。

    但我并不完全理解。

    因此、我需要使用 IQ 模式的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Woonyong、

    您能更具体地回答您的问题吗?
    我们可以尝试对其进行解释。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Woonyong、

    我将关闭这个线程、因为它似乎已经被解决了。 如果您有任何其他问题、请发布新帖子。 谢谢!