This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300校准例程

Guru**** 2620205 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679552/afe4300-afe4300-calibration-routine

器件型号:AFE4300

您好!

我使用此参考来校准 AFE4300 http://www.ti.com/lit/an/sbaa202/sbaa202.pdf 、我使用 IQ 模式(对于 FWR 模式几乎相同)

我的校准连接如下所示:

为了完全理解校准过程、我有几个问题:

1. 使用万用表测量参考电阻器 Rx 和 Ry 的电阻

我的设置使用2个电阻器、如果我使用万用表来测量这个电阻器的值、或者电阻器上标记的标称值已足够(我是指100欧姆和1k 欧姆)

2. 在 I/Q 模式下测量 AFE4300的 Rx 和 ry 上的 I、Q 电压


如何测量它、我的意思是应该将电极从 IOUT 放置到每个电阻器、并获取 Rx 的 I 和 Q 以及 ry 的 I 和 Q? 文档中有一条注释  

基准电阻器 Rx 的 I 通道的 ADC 代码为7625、基准电阻器 Rx 的 Q 通道的 ADC 代码为–4096 

但在本例中、我如何使用 ry? 我的意思是、我得到了 Rx 的 I 和 Q 以及 ry 的 I 和 Q、该注释显示我必须仅使用 Rx 的 I、Q

3. 将 AFE4300 DAC 频率设置为8kHz、并在 I/Q 模式下测量 AFE4300的采样阻抗网络的 I、Q 电压


什么是采样阻抗网络? 示例中的值

串联 RC 阻抗网络是一个549.5 Ω 电阻器、与4%精度的0.111 µF 电容器串联。 

我是否应该串联外部电阻器和电容器以获得此样片? 我应该再次在电阻器之前和之后测量 IOUT 吗?

4. 对16kHz、32kHz 和64kHz 重复步骤4至步骤7


例如、我得到:

8kHz:幅度误差为-0.12%、相位误差为-0.11%

16kHz:幅度误差为-0.10%、相位误差为-0.12%

32kHz:幅度误差为-0.09%、相位误差为-0.14%

64kHz:幅度误差为-0.11%、相位误差为-0.11%

我如何获得满百分比误差、因为要计算 BCM、我必须使用50kHz、我必须使用哪些值来补偿我的测量? 这是否意味着我必须计算平均值?

5.如何选择正确的电阻器和电容器值进行校准和 RC 网络

本 Ω Ω 在 RX 处使用698.4 μ H、在 ry 处使用949.1 μ H 进行校准、我的电阻为100欧姆和1000欧姆、对吧? 选择它们的方法是什么?

 µF、RC 网络使用549.5 Ω 电阻器与4%精度的0.111 μ F 电容器串联、是否可以使用另一个电容器、如何选择它们、规则是什么?

6.我知道每次使用 AFE4300时、我都必须先进行校准、

这是否意味着我的电路应该有连接到 IOUT 的 RC 系列网络,我是否可以不使用 IOUT 0,我是指另一个通道,所以如果我连接它们,我就不能使用该通道来测量人体阻抗? (BTW、当 IOUTx 通道连接到 RC 网络时、我能否将其设置为不在寄存器中使用、并且我将测量身体阻抗)

7.校准电阻器的 ADC


校准电阻器的 ADC 是 Rx 的 I 和 Q 值吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    答案很少。
    1) 1)如果精度更高、则必须知道确切值。
    2) 2)您必须在 Rx 和 Ry之间 连接一对激励电极(RP0/RN0或 RP1/RN1)和一对 VSENSE 电极。 使用 I 和 Q 值、您可以计算幅度。
    3) 3)是、在 IOUT 之间连接串联 RC 网络。
    4) 4)在 IQ 模式下、我们不支持50 KHz。
    5) 5) Rx 和 ry 的值正常。 应选择 Rx 和 ry 的值、以便采样阻抗在这些值内。
    6) 6)您可以使用 RP0/RN0或 RP1/RN1进行校准、使用 IOUT 进行人体阻抗。
    7)是、它表示 Rx 的幅度计算为 sqrt (I^2 + Q^2)

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin,您好,使用 IQ 模式时,我不知道如何计算 TBW 和 ECW。 获得8、16、32、64 kHz 的幅度和相位、我可以计算 Ro 和 Ri。 我必须将这些值放入 Cole-Cole 公式中、以计算满阻抗。 但该公式具有其他参数、例如 α、ω 和 τ。 Google 说 α 约为0.8 (<= 1)、要计算此值、我应该知道容量。

    Omega = 2*PI*f // f 为50kHz?

    什么是 τ?

    您能否描述这些参数以及如何使用 IQ 模式计算 TBW 和 ECW?

    什么是更优模式的 FWR 或 IQ? 精度很重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    我不擅长推断生物参数、因此在这里我无法真正为您提供帮助。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    我将关闭这个线程、因为它似乎已经被解决了。 如果您有任何其他问题、请发布新帖子。 谢谢!