This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:关于 SPI 控制

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683288/dac1282-about-spi-control

器件型号:DAC1282

您好、,我正在使用 DAC1282A 进行一些测试、但 SPI 的 dout 没有数据。我是第一次使用 SPI。 您能给我一些参考 Verilog 代码还是一些 SPI 控制代码吗?  如果有任何想法或建议、我们将不胜感激。  

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tengfei:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    遗憾的是、我们没有特定于 DAC1282的任何 SPI 示例代码。 但是、大多数微控制器确实有通用 SPI 通信示例代码、您可以参考并修改这些代码以与 DAC1282配合使用。

    您尝试使用哪种微控制器? 也许我可以帮助您找到特定于您的微控制器的示例代码...

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复!

    现在我使用属于 Intel Cyclone v E 的 FPGA 来控制 DAC1282。 您是否有一些 Verilog 代码示例?

    最好的愿望

    邓飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我没有任何示例 Verilog 代码。 Verilog 编程超出了我的专业领域。

    您是否可以共享示波器或逻辑分析仪 SPI 通信的屏幕截图? 也许我可以通过这种方式帮助确定 SPI 通信中的问题。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    很抱歉打扰您。现在我编写一个 Verilog 代码、它可以正常工作、我可以写入寄存器和读取寄存器。我通过写入02h 寄存器来控制开关、然后我测试了 swoutn 和 swoutp 的电压、 这是对的。我把8'h04,到寄存器的哪个地址0h、但我不能测量任何正弦波。我还把8'h00、8'h10它没有反应。 我不知道哪一步有问题。 请帮帮我。
    非常感谢!
    祝你一切顺利!
    Tengfei。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我使用的是 DAC1282A、而不是 DAC1282。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tengfei:

    很抱歉、我在过去的几个星期里都不在办公室了。 在此期间、您在该问题上是否有很多进展?

    请告诉我您的寄存器设置是什么、如果您有可以共享的电路原理图、这也会很有帮助!

    谢谢、此致、
    Chris