This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM:连接问题

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683632/ads127l01evm-connection-problems

器件型号:ADS127L01EVM
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

首先、我要表示抱歉、因为我知道这是个基本问题、但我的主要问题不是电子产品、因此我遇到了一些问题。
1) 1)是否可以同时连接2个模拟输入? 因为我看到了2个 SMA 插孔、或者我们必须为1个输入使用2个插孔?
2) 2)如果我的输入来自具有1个 BNC 连接器的光电探测器、如何连接它?
感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linh、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    1) 请查看《ADS127L01EVM 用户指南》末尾的原理图。 施加到 SMA 连接器的信号路由到全差分放大器的输入端。 输出被施加到 ADS127L01输入引脚上、十进制输出代码与 AINP 和 AINN 之间的差值成正比。

    2) 您需要找到 BNC 到 SMA 适配器。 信号可施加到 J9、屏蔽层可连接到 J7。 安装0欧姆的 R72以将 J7短接至 GND。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Ryan、现在我稍微了解一下。 如果我再次遇到麻烦、我会再来这里。 这会困扰你和其他成员吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一点也不! 很高兴为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    1) 1)"安装 R72"是什么意思? 我能否找到一个电阻器并将其焊接到模块上?

    谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-您可以在 R72的封装上安装一个0欧姆电阻器。 我们有时会在 PCB 上留出额外的元件封装、供客户修改不同配置并进行实验。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    但0欧姆电阻器意味着将其焊接在一起、对吧?


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linh -您也可以焊接 R72的焊盘以将其短接在一起。 0欧姆电阻器稍后可能更易于移除。

    此致、